This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:显示后无响应,"启动 SDMMC 副本..... Quot;在 Minicom 上(电路板为 TMS320DM368 EVM)

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627744/linux-tms320dm368-nothing-responding-after-showing-starting-sdmmc-copy-on-minicom-board-is-tms320dm368-evm

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

我正在使用 SD 卡。 在 minicom 终端中、它显示了..

 DM36x 初始化通过!

 TI UBL 版本:1.50

正在引导目录引导加载程序

引导模式= SD/MMC

正在启动 SDMMC 副本.....

之后、我等了大约两个小时、但没有得到任何回复?

请支持出错的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Asmita、

    您是否已从 TI 获得 SD 卡或准备好 SD 卡?

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最初由 TI 提供、但后来我对其进行了格式化、并根据软件开发人员指南中的指南再次进行了准备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DM368 EVM 应具有两个 MMC 插槽,您是否尝试了两个插槽?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,我只尝试了一个,并很好地告诉我开关设置。 对于两个 SD 卡插槽、此开关设置是否相同。
    在快速入门指南中、开关设置是不同的、而在用户指南中、开关设置是不同的。
    请告诉我正确的设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PIN 设置将仅用于 UBL,您已获得 UBL 日志,因此无需担心 PIN 设置。 请在此日志之后尝试将 SD 卡移至另一个插槽。 请告诉我们您使用的 SDK/RDK 是什么? 并共享您使用的 mksdboot 脚本参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了:
    sudo ${DVSDK}/bin/mksdboot.sh --device /dev/sdc --SDK ${DVSDK}

    其中
    导出 DVSDK="${HOME}/ti-DVSDK_dm368-EVM_4_01_00_09"


    我已使用 SD0 (顶部)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    板载 SD1未组装