This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM385:MUSB

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618913/linux-dm385-musb

器件型号:DM385

工具/软件:Linux

您好!

我们使用的是基于 TI81xx 的定制板、采用 IPNC 3.5

在 TI81xx USB 配置指南中、按版本命名的"EHCI 配置(TI81XX/TI811X 不支持)"

在 T81xx 中,两个 USB 端口都使用 MUSB 控制器,因此我们无法使用 EHCI??

此致、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    不能、您不能将 EHCI 用于 DM385 (DM813x/TI813x)器件。

    此致、
    帕维尔