This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:DM368 ARM 9的 IPNC RDK 5.1可用性

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634962/tms320dm368-availability-of-ipnc-rdk-5-1-for-dm368-arm-9

器件型号:TMS320DM368

大家好、

我们正在开始 DM368的工作。

我们的应用程序需要人脸检测和人脸识别。

我们了解  到 DM368 ARM9有人脸识别库(IPNC RDK 5.1)。

如何获取这些库?它的成本是多少?

我们计划在 Leopard 板368上工作。

谢谢、此致、

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    这些库已经是 IPNCRDK 5.1发行包的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuj、您好!

    感谢你的答复。
    如何获得 IPNC RDK 5.1?它的成本是多少?


    此致、
    Sanath Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuj、您好!

    还有一个疑问需要澄清。
    它是否不仅支持人脸检测、还支持人脸识别?


    Sanath Rai