This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:QT5 + EGLFS 旋转屏幕

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620478/linux-qt5-eglfs-rotated-screen

工具/软件:Linux

您好!

我们将 TI AM335X 与运行 Linux 和 EGLFS 的 LCD 显示屏搭配使用。 我们遇到的问题是、我们开发的 QT5应用通常在此 LCD 上旋转。 为了实现正确的方向、我们必须使用 QT5方法旋转 QT5中的几乎每个元件。 我们的问题是:是否可以顺时针旋转整个屏幕以避免 QT5应用中的软件修改? 我是说可以通过硬件旋转它吗? 或者可能在软件中实现但在较低级别上实现(EGLFS 而不是 QT5)?

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知视频专家。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不太了解 AM335x、但似乎不支持 LCD 硬件旋转。 这应该由软件来完成。
    请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../1432739

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔