This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3352:如何将 RGMII 模式更改为 MII 模式

Guru**** 2587125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619034/starterware-am3352-how-to-change-rgmii-mode-to-mii-mode

器件型号:AM3352

工具/软件:Starterware

你好。

我将更改 PDK_AM335x_1_0_6的 EMAC_BasicExample_skAM335x_armExampleproject。

目的是从 RGMII 模式切换到 MII 模式。

以下寄存器已更改、可将 RGMII 模式更改为 MII 模式。

 GMII_SEL 寄存器.gmii1_SEL=00
  GMII_SEL 寄存器.gmii2_SEL=00

  CONF_mii1_col   = 0x00000028
  CONF_mii1_crs   = 0x00000028
  CONF_mii1_Rx_er = 0x00000028
  CONF_mii1_TX_EN = 0x00000008
  CONF_mii1_Rx_dv = 0x00000028
  CONF_mii1_TXD_0 = 0x00000008
  CONF_mii1_TXD_1 = 0x00000008
  CONF_mii1_TXD_2 = 0x00000008
  CONF_mii1_TXD_3 = 0x00000008
  CONF_mii1_TX_clk = 0x00000028
  CONF_mii1_Rx_clk = 0x00000028
  CONF_mii1_rxd3  = 0x00000028
  CONF_mii1_rxd2  = 0x00000028
  CONF_mii1_rxd1  = 0x00000028
  CONF_mii1_rxd0  = 0x00000028
  CONF_rmii1_ref_clk = 0x00000027
  CONF_MDIO         = 0x00000030
  CONF_MDC          = 0x00000010


当在 CCS 寄存器窗口中进行检查时、值发生变化。
但是、TXD 波形在 MII 模式下不输出。

这是一个问题。
是否有要更改的寄存器、而非上述内容?

此致

又名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    又名:

    我已经询问过有相关知识的人将模式更改为提示音。 同时、请查看此主题、其中可能包含一些有助于 e2e.ti.com/.../921662的信息

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Lali

     尚未完成。

     我正在等待良好的信息。

    此致

    又名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Lali

    我仍然有问题。

    为了在 MII 模式下从 TXD 0 - 3输出数据、寄存器设置如下。
     ·GMII_SEL Register.miix_IO_clk_en =输入(1)。
     ·GMII_SEL 寄存器.gmiix_SEL = MII (0)。
        (请参阅所附文件的①)
     
     ·CONF_MODULE_Pin 寄存器.CONF_MODULE_PIN_MMode = MII (0)。
        (请参阅所附文件的②)
     
    在上述寄存器设置下、TXD 0 - 3不输出任何数据。
    但是、如果 GMI_SEL 在上述状态下在 gmii_SEL 寄存器中设置为 RGMII、则将输出波形。
    CONF_MODULE_Pin 寄存器模式似乎未设置为 MII。
     
    在 CCS conf_module_pin_MMode 的寄存器窗口中确认处于 MII 模式。
    (请参阅随附文件的② PAD)
     
    是否需要任何其他设置?


    此致

    又名