This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:用于 DM368的人脸识别库

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634673/tms320dm368-face-recognition-libraries-for-dm368

器件型号:TMS320DM368

大家好、

我们正在开始 DM368的工作。

我们已经下载了德州仪器 DVSDK 并安装在 Ubuntu 10.04上、并成功编译了它。

我们计划在 Leopard 板368上工作。

现在、我们必须将人脸识别库添加到 DVSDK 中。

在哪里可以找到这些库?如何操作? 由于我们对这一领域不熟悉、因此任何帮助都是很好的。

谢谢、此致、

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    我不确定 DVSDK、但 IPNCRDK 5.1支持人脸检测、可使用 WebGUI 启用或禁用。