This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:可使用最新的16.04 LTE 版本在 Ubuntu 环境中执行 setup.sh 文件

Guru**** 2586515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620474/linux-can-t-execute-the-setup-sh-file-on-ubuntu-environment-by-using-the-latest-16-04-lte-version

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

很抱歉打扰了你的时间!

我在 TI AX335环境设置上遇到了一个问题。

问题如下图所示。

有人可以帮助解决这个问题吗?

非常感谢!

SW:Win10,64位。

       Ubuntu、16.04 LTE、64位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法在您的帖子中看到图片。
    是否可以重新连接它或从控制台发布日志。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yordan:

    非常感谢!

    它已经解决了!

    谢谢