This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:您好、当我启动 kernel4.4 (V03.00.00)时、有两个错误、并且无法通过 NFS 执行'root&#39。 请帮助我解决这些问题。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635098/linux-tda2evm5777-hi-there-are-two-errors-when-i-start-the-kernel4-4-v03-00-00-and-i-can-not-root-by-the-nfs-please-help-me-to-solve-these-problems

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:PMP

工具/软件:Linux

[ 确定 ]已启动日志服务。
[失败]启动加载内核模块失败。
有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
[ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
[ 确定 ]已启动设置虚拟控制台。
[ 确定 ]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
        正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
        正在启动 udev 冷插拔所有设备...
        正在开始应用内核变量...
        正在开始将日志刷新到持久存储...
[ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[ 确定 ]已开始应用内核变量。
[12.469095]  systemd-journale[146]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
[ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。
[ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
        安装/media/ram...
        安装/var/volatile...
        正在启动 udev 内核设备管理器...
[ 确定 ]已安装/var/volatile.
[ 确定 ]已安装/media/ram.
        正在启动加载/保存随机种子...
[ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
        正在开始创建易失性文件和目录...
[ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
[ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
[ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。
[12.991440]  OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
[13.005940]   remoteproc0:588200.IPU 可用
[13.015088]   remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[13.035910]   remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[13.57092]  OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
[13.065978]   remoteproc0:dra7-ipu1-fw.xem4的直接固件加载失败,并出现错误-2
[13.074195]   remoteproc0:加载 dra7-ipu1-fw.xem4失败
[13.086378]   remoteproc1:5502000.IPU 可用
[13.097225]   remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[13.108029]   remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[13.121316]  OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
[13.133545]   remoteproc2:提供40800000.dsp
[13.140097]   remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
        正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
[13.154504]   remoteproc2:二进制格式尚未最终确定,并且尚不能保证向后兼容性。
[13.174637]  OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
[13.183663]   remoteproc3:41000000.dsp 现已推出
[13.201781]   remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[13.211493]   remoteproc3:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
        正在启动网络时间同步...
[ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS0.
[ 确定 ]已开始网络时间同步。
[14.299523]  OMAP-rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
        正在开始同步系统和硬件时钟...
[ 确定 ]已同步达到目标系统时间。
[14.870073]  OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
[14.876990]  ALG:skcipher:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
[14.888219]  ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
[14.898855]  ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
[失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
[ 确定 ]已达到目标系统初始化。
[ 确定 ]开始每日清理临时目录。
[ 确定 ]达到目标计时器。
[ 确定 ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
[15.238598]   remoteproc2:registered virtio0 (type 7)
[15.330912]   remoteproc3:注册的 virtio1 (类型7)
[15.367406]  OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc0
[15.392669]   remoteproc1:registered virtio2 (类型7)
[ 确定 ]正在收听 dropbear.socket。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[ 确定 ]已达到目标套接字。
[ 确定 ]已到达目标基本系统。
        正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
        正在启动允许用户会话...
        正在启动 uim-sysfs.service ...
[ 确定 ]已启动系统日志服务。
        正在启动电话服务...
[ 确定 ]已启动内核日志服务。
[ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
[ 确定 ]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
[ 确定 ]已启动电话服务。
[16.012665]  蓝牙:内核版本2.21
[16.02092]  NET:注册协议系列31.
[ 确定 ]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
[16.040351]  蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[16.056286]  蓝牙:HCI 套接字层已初始化
        正在启动网络服务...
[16.075072]  蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
[16.085009]  蓝牙:SCO 套接字层已初始化
        正在启动登录服务...
[16.150257]  SCSI 子系统已初始化
        正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
        正在开始保存/恢复声卡状态...
[ 确定 ]已启动允许用户会话。
[16.318875]  AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置1、并行总线扫描禁用
[16.338065]  AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1进入平台模式
[16.372747]  AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
[16.384946]  CAN 器件驱动程序接口
[16.476161]  SCSI host0:AHCI
[16.479322]  ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 343
[16.513225]  OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[ 确定 ]已启动网络服务。
[ 确定 ]已开始保存/恢复声卡状态。
[16.596090]  EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
[16.602253]  EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[16.722089]  FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[16.779619]  NET:注册协议系列15.
[16.788591]  OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[16.806264]  OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[16.855865]  ata1:SATA 链路断开(sStatus 0 SControl 300)
[17.166008]  正在初始化 XFRM netlink 套接字
[17.930057]  c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fce3c000、IRQ=359)
[17.976475]  [DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
[18.555280]   remoteproc2:为40800000.DSP 加电
[18.608803]   remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为7432892
[18.639001]  OMAP_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[18.64494]  OMAP-IMU 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
[18.650833]  OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU:版本3.0
[18.706707]   remoteproc2:远程处理器40800000.DSP 现已启动
[18.717259]  virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
[18.728650]   remoteproc3:为41000000.dsp 加电
[18.768184]   remoteproc3:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66,大小为7432892
[18.792053]  omap_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
[18.797947]  OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
[18.803869]  OMAP-IMU 41500.MMU:41500.MMU:3.0版
[18.897005]   remoteproc3:远程处理器41000000.DSP 现已启动
[18.917182]  virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
[18.925940]   remoteproc1:加电5502000.IPU
[18.962778]   remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小为8839512
[18.980542]  OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
[19.042176]   remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
[19.050331]  virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
[ 确定 ]已启动 uim-sysfs.service。
[19.316804]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[19.323024]  usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[19.329165]  usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[19.353818]  dwc3 48890000.usb: OTG:注册的主主机 xhci-hcd.1.auto
[19.361085]  dwc3 48890000.usb: OTG:已注册共享主机 xhci-hcd.1.auto
[19.368305]  dwc3 48890000.usb: OTG:直到小工具寄存器才启动
[19.375066]  xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
[19.380917]  xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1
[19.389239]  xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
[19.398618]  xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 502、io mem 0x488d0000
[19.405374]  集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[19.409545]  集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[19.413984]  xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
[19.419807]  xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号2
[19.427825]  USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[19.439112]  集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[19.443098]  集线器2-0:1.0:检测到1个端口
(小部分
(小部分
注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
       自动配置
       binutils-dev
       binutils
       野牛开发
       野牛
       CPP-symLinks
       CPP
       dosfstools
       G++-symLinks
       G++
       gawg-dev
       嘎嘎
       GCC-symLinks
       GCC
       gdb
       gdbc6x
       gdbserver
       gstreamer1.0-libav
       libcairo-perf-utils
       libgmp10
       利比德11.
       libmpc3.
       libmpfr4
       M4开发
       M4
       制造
       网络
       分配
       swig-dev
       请轻扫

如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
之前的上述封装。  这可以使用来完成
opkg remove 命令。  即:
   拆下视千克
其中 是上面列表中打印的名称

注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
     将通知相关软件包。  您应该这样做
     在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
     此外、还应移除相关封装
(小部分
(小部分
[ 确定 ]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
        正在启动 rc.pvr.service ...
[ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
[ 确定 ]已到达目标声卡。
[ 确定 ]已到达目标网络。
        正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
        正在开始网络名称解析...
[22.066487]  PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
[ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
[ 确定 ]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[ 确定 ] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
[ 确定 ]启动登录服务。
[ 确定 ]已开始网络名称解析。
[ 确定 ]已启动 rc.pvr.service。
        正在启动 weston.service ...
[ 确定 ]已启动 weston.service。
        正在启动 tiipclad-demon.service ...
        正在启动 telnetd.service ...
[ 确定 ]已启动 telnetd.service。
[ 确定 ]已启动 tiipclad-demon.service。
        正在启动 thttpd.service ...
[ 确定 ]已启动 thttpd.service。
        正在启动 rng-tools.service ...
[ 确定 ]已启动 rng-tools.service。
        正在启动 gdbserverproxy.service ...
[ 确定 ]已启动 gdbserverproxy.service。
        正在启动 matrix-gui-2.0.service ...
[ 确定 ]已启动 matrix-gui-2.0.service。
        正在启动 thermal-zone-init.service ...
[ 确定 ]已启动 thermal-zone-init.service。

 _________                    _________           _        _   
| |_ |____  ___| _ |_|_ _||_
|||_|.'|     。 |. ||_|    _|. |||-_| _| _|
||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||  
             |____|                   |_|            

Arago 项目 http://arago-project.org dra7xx-EVM ttyS0

Arago 2016.12 dra7xx-EVM ttyS0

dra7xx-EVM 登录:root

登录不正确
dra7xx-EVM 登录:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件系统的权限不正确

    $<>chmod 777 ./targetfs

    注意:只有 targetfs 文件夹需要具有完全权限、而不是其中的文件


    此致
    Chetan.M