This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVMK2H:Arm A15处理器上的 SYSBIOS

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628174/ccs-evmk2h-sysbios-on-arm-a15-processor

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在尝试使用 SYSBIOS 和 CCS 在 EVMK2H 的 Arm A15处理器上进行编程。  

到目前为止、我发现的所有示例仅适用于 c66xx DSP、实际上不适用于 ARM 处理器本身。  

我想从 ARM 处理器上的简单 hello world 开始、然后转到基于计时器的中断。 有人能提供适用于 A15的任何示例吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用 CCS 构建一个简单的 hello world 示例。 然后连接到其中一个 Cortex A15内核并加载已构建的文件、然后执行该文件。 这只能通过 CCS 来完成。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、当您创建定制项目时、您可以将 ARM Cortex A15设置为目标。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,亲爱的,我尝试过,但这不起作用。

    遵循以下链接中概述的示例也不起作用。 但这是在裸机上进行的、而不是使用 SYSBIOS。  

    https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/430233

    在 DSP 上完全可以使用 hello world 示例(您知道 printf ("Hello World")和 bam、它可以正常工作)、但由于我以外的原因、代码无法在 ARM 上运行。

    我的一个朋友能够让它在 ARM 上运行、但只有在处理了链接器文件和我不理解的大量内容之后(通过运行、我意味着代码执行、但不会打印出来)

    但是、现在我只关心使代码在 DSP 上而不是在 ARM 上运行、因为我稍后将移植该代码。

    是否有任何使用 SysBIOS 的计时器中断的简单示例?