This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12BAAAWA2 - X 射线后失败

Guru**** 2585975 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615848/66ak2h12baawa2---fails-after-x-ray

主题中讨论的其他器件:66AK2H12

下午好!

我们在装配体上安装了此零件、但在通过 X 射线运行后失败。  

该部件已安装并进行编程。  它的工作原理。  然后、它通过 X 射线、不再按编程方式工作。  如果将新零件放置在其位置(无 X 射线)、则可以正常工作。  在所有情况下、故障器件不再响应读取、写入或编程器件的尝试。  我们担心 X 射线检查会导致问题。  

 

我们需要的是:

这种情况是否可逆?

这是由 X 射线检查引起的吗?

您对如何纠正此问题有什么建议吗?

 

如果需要、我们确实有可以发回的样本。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是说66Ak2H12 SoC 在经过 x 射线后停止工作、还是说您的板上有其他芯片?

    您是如何尝试引导电路板的?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下午好!

    以下是我从工程部门收到的回复:

    在初始编程 Keystone 时、引导加载程序会刷写到片上 NOR 中。 首次执行此引导加载程序时、第二级 uBoot 映像会刷写到片外存储器中、该存储器随后用作启动映像。 内核启动后、通过软件加载其中一个 DSP 内核映像。 在某些情况下,在 Keystone“故障”之后,无法重新编程 NOR 存储器,甚至无法通过 JTAG 进行连接。

    谢谢、
    Danette
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、

    是否有对最后一条消息的任何更新或响应。 我们只需要知道如何继续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已开始与工厂团队讨论。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danette、

     66AK2H12没有任何可编程的片上存储器、因此我假设您是指安装在电路板上的一些外部存储器件。  66AK2H12是否尝试访问外部存储器但无法读取器件?  

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danette、

    用于返工的 X 射线不应损坏芯片或电路板。  更换66AK2H12后是否对电路板进行了维修?  如果它们功能齐全、为什么要经过 X 射线?  有多少电路板表现出这种行为?  这是100%的电路板通过 X 射线吗?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我已将此信息转发给工程团队、以便作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此信息转发给工程团队、以便作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    这就是我从工程师那里得到的结果:

    初始编程 Keystone 时、引导加载程序会刷写到片上存储器中。 首次执行此引导加载程序时、第二级 uBoot 映像会刷写到片外存储器中、该存储器随后用作启动映像。 内核启动后、通过软件加载其中一个 DSP 内核映像。 在某些情况下,在 Keystone“故障”之后,无法对片上存储器重新编程,甚至无法通过 JTAG 进行连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    按工程师:

    我们在测试前进行 X 射线检查、以确认工艺结果符合预期。
    我们不知道 X 射线检查时电路板的工作状态。

    拆卸过程不需要维修、电路板不需要维修。

    20人中有8人被发现无法使用。 我们不确定 X 射线是组件故障的原因。
    我们知道、替换器件会恢复功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danette、

    好的、这是早期电路板启动场景。  该团队需要 通过 JTAG 建立稳健的操作。  您正在将中间引导加载程序加载到闪存中、然后发现问题。  请注意、即使通过 JTAG、引导加载程序代码的问题也会使 ARM 和 DSP 内核无响应。  您可以在 EVM 上验证 IBL、以将电路板调试与软件调试分开。  或者、您应该使用从 JTAG 加载和执行的最少程序来测试您的硬件、以确保您对该过程的稳健运行以及对电路板上存储器的访问。

    除了更换66AK2H12器件之外、您是否还能够通过任何其他方法恢复发生故障的电路板?  我建议您将引导模式更改为等待 JTAG 连接的引导模式、以查看这是否能恢复"失败"的电路板。  您还应验证电源、时钟和复位信号是否均符合要求、并遵循数据手册中所示的强制序列。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Tom。 我将此事转交给工程部门。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、

    自上次答复以来,我没有看到任何东西。 是否有任何更新或其他信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danette、

    我们正在等待您团队的回复。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 不知怎么说、我在2015年8月的回答中只有2个。 我将把它传递给大家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 工程师:"许多部件工作正常。 到目前为止,对于那些没有,我们已经能够通过更改板来运行它们。
    我无法谈论引导加载程序和启动顺序的技术方面。
    但是、客户似乎不太可能没有考虑过这一点。"

    我在原始帖子中提到、我们可以将样本发回分析。 我们是否可以将部件发回、而不是排除故障、而不是分析实际部件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、

    是否可以根据我上次的回答将样本发回分析?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danette、

    66AK2H12 器件的调试分析未发现任何问题。  我们唯一的结果是更换电路板上的器件可实现正确的功能。  66AK2H12 器件正在大批量生产和交付、而不会出现产量问题。  在您确定这不是一个简单的汇编错误之前、我不会看到将器件返回进行故障分析的值。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我被指示询问我们是否可以获得这些器件的"走/走"验证测试的报价。 我们同意、具体来说、部件不存在问题、但首先进行组件测试是一个好的步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danette、

    请与您的 FAE 合作、并与质量部门启动流程。

    Tom