This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:使用 openmax 示例应用程序 adec_snt 进行多音频解码

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628350/linux-tms320dm8168-multiple-audio-decoding-using-openmax-sample-application-adec_snt

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

您好!

我想使用 openmax 示例应用程序 adec_snt 同时解码多个音频流。 在对代码进行相关更改之前、我想检查 TI 上的 OpenMax 音频解码器实现是否确实支持此功能。

如果有任何文件可以帮助我们实现这一目标,那将是有益的。

谢谢、

无喀尔尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您可以参阅以下文档以了解 DM8168 OpenMax 演示


    developer.ridgerun.com/.../Getting_Started_Guide_for_DM8168_EVM

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但我在这里看不到多个音频解码示例。 我的意思是使用 adec_snt 同时解码两个音频文件。

    例如

    /adec_snt -i1 file1.es -C1 AAC -i2 file2.es -C2 AAC -o1 output1.pcm-o2 output2.pcm...

    这将对 file1.es 和 file2.es 进行解码并在相应的文件中输出。 解码必须在不同的线程中同时完成、而不是逐个线程完成。

    -卡尔尼尔