This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:ARxx 传感器的输出

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635235/tda3-output-of-arxx-sensor

器件型号:TDA3

各位专家:

 

我的客户正在查看雷达 SDK 3.1中的 EVE_Applets_UserGuide.pdf。 第162页有“Figure 3:Output of ARxx sensor (图3:ARxx 传感器的输出)”。

如果是 TDM-MIMO、为什么 Rx0Tx0~RxnTxm 数据打包在线性调频脉冲0中?

如果是 BPM - MIMO,为什么 Tx0、Tx1、...、TXM 以线性调频脉冲0进行分离?

 

此致、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

      对于给定的天线、ARxx 传感器的输出在线性调频脉冲之间交错、而不是在样本之间交错。 该图仅表明、对于每个天线、输出样本属于该特定天线的特定线性调频脉冲。 例如、如果线性调频脉冲中有512个样本、则 AR 传感器的输出将类似于第一个天线(Rx0Tx0)对应的前512个样本、第二个天线(Rx1Tx0)对应的512个样本、等等。 图中的线性调频脉冲0仅表示其特定天线的线性调频脉冲0数据。

      所示的输出不是 BPM - MIMO 情况。 但对于 BPM 情况、我们支持在雷达处理的下一阶段(峰值检测)进行 Tx 解码、以便在检测峰值之前分离每个天线数据。


    此致、

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需添加 AWR12、就可以配置选择一个交错式线性调频脉冲或采样交错。 EVE FFT 处理需要线性调频脉冲交错格式的数据。

    谢谢、此致、
    Piyali