This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:ADC TLV2556或任何基于 SPI 的器件与 TMS320C6713的接口所需的软件 API

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2556, TMS320C6713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625669/ccs-tms320c6713b-software-api-needed-for-adc-tlv2556-or-any-spi-based-device-interface-with-tms320c6713

器件型号:TMS320C6713B
主题中讨论的其他器件:TLV2556

工具/软件:Code Composer Studio

是否有人已经将 tlv2556或任何基于 SPI 的 ADC 与 TMS320C6713的 McBSP 连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    请分享您正在使用的软件? Processor SDK (哪个版本)或裸机示例?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我在自己的电路板上使用 TMS320C6713B 处理器。 我已将 McBSP0 2MHz SCK 的代码配置为与 ADC TLV2556一起工作的 SPI 模式(CLKSTP=10)。 我已经监控了示波器上12时钟传输的 CS 和时钟中的数据、看起来不错。 我使用的是 ADC 的内部基准。 因此、当我使用数据(0xF0)配置 CFGR2寄存器启动时、它应该选择内部基准4.096V。 但我看不到 REF+引脚 wrt REF-引脚(GND)上的任何电压。 没有来自 ADC 的数据活动。 EOC 引脚也会切换、这意味着 ADC 正在转换数据。 我不知道如何验证内部基准是否设置正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RTOS 团队已收到通知。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我知道的 McBSP 到 SPI 从器件的唯一实现
    www.ti.com/.../spra487c.pdf

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    问题已解决。 实际上、中的 CLK 和串行数据未正确配置。 需要在时钟的正边沿 对中间的每个位进行采样、但我正在配置 CLK 正边沿的数据位开始。 因此、ADC 不接受 CMD 来设置其内部基准。 现在工作!! 谢谢大家