This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:用于放大器选择的 DM388 VGA 输出

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7316, THS7360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624533/dm388-dm388-vga-output-for-amplifier-select

器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件: THS7316THS7360

尊敬的先生:

 在我的应用中、我需要 DM88的 S 视频输出。 由于 DM388不支持 S 视频输出、因此我使用 DM388的 HDDAC 通道将 RGB 信号输出到 AD723 (RGB 到 S 视频)以进行 S 视频输出。

 在 TI EVM 和数据表中、建议将 HDDAC 连接到 DM388和 VGA 连接器输出之间的视频放大器。 因此、我认为在我的应用中应该需要视频放大器。 在数据表和 EVM 中、它使用 THS7360来实现。 但我想使用 THS7316代替 THS7360。

 THS7316是否可用于我的应用或 VGA 输出应用? 在数据表中、建议使用4.5V/V 视频放大器。 但 THS7316只有6dB。 是否适合我的应用?

  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mentor、您好!

    DM38x 数据表(SPRS821D)中提供了有关视频高清 DAC 外部放大器的要求(第8.10.3节)。 如果 THS7316满足这些要求、则可以使用它。 如果您不确定、可以在 THS7316论坛中查看此内容:

    e2e.ti.com/.../14

    此致、
    帕维尔