This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 白噪声发生器和 AGC

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3070, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621114/white-noise-generator-and-agc

主题中讨论的其他器件:PCM3070TLV320AIC3268

如果您建议在设计中考虑以下内容、我将不胜感激。

我的设计需要使用白噪声发生器在会议室内进行声音屏蔽。 我想使用麦克风输入作为参考、根据房间的声级来改变白噪声的振幅。 听起来很简单、如果我有白噪声发生器、我想我可以轻松地做到这一点。 我认为如果我们可以提供粉色噪声发生器作为选项、设计会更好。

现在、我们将 TLV320AIC3268用于许多其他用途、因此我们熟悉此类器件。 我们还在一些较小的项目上使用 PCM3070系列。

有什么建议或建议?

谢谢你。

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    TLV320AIC3268或 PCM3070中的 miniDSP 提供了可由用户配置的不同模块、提供了假随机噪声发生器模块、但遗憾的是没有白噪声发生器。 您的应用可能需要一个外部发生器。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师