This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:片上温度传感器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620720/66ak2h14-on-chip-temperature-sensor

器件型号:66AK2H14

您好!

66AK2H14器件中是否有片上温度传感器?  

如果是、请告诉我在哪里可以找到它的详细信息。

谢谢、此致、

Madhu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    KeyStone II 器件具有两个片上传感器 TM0和 TM1、可进行配置、以便 SRSS 在0类 TC 模式下使用该传感器来感测温度。 有关如何配置这些器件的更多详细信息、请参阅 KeyStone II 器件的电源管理第1.3.1节启用 SRSS 0类温度补偿模式的步骤、网址为:
    www.ti.com/.../sprabx9c.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。

    TI 的 RTOS 是否支持裸片传感器温度读取 ?

    谢谢、此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    不依赖于操作系统、因为读取温度只是一个 SOC 寄存器读取、可执行任何类型的软件。 请参阅随附的 GEL、查看寄存器的读数和解释:

    e2e.ti.com/.../5873.sensor.gel

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rahul