This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于6416单核处理器、有例外处理支持、如果不支持、则有处理软件或硬件异常调试的建议。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635065/exception-handling-support-is-there-for-6416-single-core-processor-if-not-what-is-suggestion-to-handle-software-or-hardware-exception-debugging

我正在为部署在 C6416处理器上的应用开发崩溃帧工作、E2E 博客中的某些文章为红色、6416单核处理器不支持异常处理、  

如果没有、可以使用哪些方法来快速处理软件或硬件异常调试。(假设快速识别最后一个被调用的函数)。   

请建议。

此致、

Hanumanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持6616的异常处理、如果不可用、则可通过其他方法快速识别异常原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请分享您使用的 SDK 版本?
    您还使用哪个 CCS 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanumanth、

    为了避免重复和混淆、我们将关闭此主题、并继续讨论 此处最近的重复主题

    请在该较新的主题中明确说明您使用的器件。 您在上面的两篇文章中列出了不同的器件型号。

    此致、

    RandyP