This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4376:删除阻止的任务

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627483/rtos-am4376-deleting-blocked-tasks

器件型号:AM4376

工具/软件:TI-RTOS

您好!
此帖子"BIOS 6:Task_delete behavior"(e2e.ti.com/.../42059) 显示:

 "已经有一个错误文件要求我们允许删除处于"已阻止"状态的任务。  SDOCM00046393。 我不确定我们是否会在6.30中实现它。"

我想´d SYS/BIOS 版本 6_46_05_55是否允许删除(调用 Task_delete)被阻止的任务。

已安装的组件:
CCS 7.2
GCC ARM 编译器4.9.3
PROCESSOR_SDK_RTOS_AM437X 4.00.04
AM437x PDK v1.0.7
BIOS 6.46.05.55
xdctools 3.32.02.25_core

谢谢、

Marcio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马尔西亚

    SDOCM00046393的修正值为6.30.02.42。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。