This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:-器件评估问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621087/tms320c6655---device-evaluation-questions

器件型号:TMS320C6655
主题中讨论的其他器件:TMS320C6657

您好!

我对 TMS320C6650器件有几个问题。

1) 1)与 TMS320C64x 系列等旧款 DSP 相比、有哪些优势和差异?

2) 2)我´ve 的最佳评估模块是 TMS320C6657评估模块、它包含 C6657器件而非 C6655 (因此包含2个 C66x 内核、而不是1个 C66、如 C6655中所示)。 这是否会延长使用 C6655器件而不是随附 C6657的开发过程?

3) 3)´ve 我´m TMS320C6657评估板的文档是从外部提供的、因此我不确定 TI-RTOS 支持。 支持 TI-RTOS 且是最新版本、以及如何使用 TMS320C6657与 CCS 进行原型设计、以便将来使用 C6655进行开发。

谢谢、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、
    1) 1)旧 DSP 的优势取决于您的用例。 许多人认为性能和功率要求足以满足其目的。
    2) 2) C6655与 C6657代码兼容。 如果您不使用其他内核、您应该会很好地了解 C6655的功能。
    3) 3) C6657 EVM 是与 eInfochips 联合开发的、电路板可直接从 TI store 购买。 如果您在 C6657页面上选择工具和软件选项卡并单击 TMS320C6657 Lite 评估模块、您将找到支持的 RTOS 处理器 SDK 版本的文档和链接。
    此致、
    Bill