This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:在 RTOS 中对 eMMC 进行编程

Guru**** 2586805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634871/am3352-programming-emmc-in-rtos

器件型号:AM3352

我们目前正在尝试找到一种可靠的方法、使用 UART 端口、USB 端口或 MMC0端口(使用在可拆卸 SD 卡上编程的某种操作系统/脚本)来初始化和编程我们的定制板 eMMC (在 AM3352 MMC1端口上)。 我在 eMMC 编程中看到的大多数建议都依赖于使用 ARM 的以太网端口通过 MMC0上的 Linux AM335X SDK 连接到 MMC1。 但是,我们的硬件不使用 ARM 的以太网端口,也不使用它的有线端口。 我们在过去曾被告知、使用 USB 端口或 SD 卡方法是可行的、但没有关于如何使用我们当前的操作系统 TI-RTOS 来实现此目的的分步说明。

  • 有没有关于如何使用 TI-RTOS (StarterWare)通过 USB、UART 或通过 SD 卡预编程的 Wiki 或一组指令来初始化 MMC1 (在我们的案例中为 eMMC)。 (请记住、直接以太网在我们的硬件上不是一个选项。)
  • 如果 TI-RTOS 无法实现这一点、则是否可以通过其适用于 AM3352的 Linux SDK 来实现这一点、同样不使用以太网端口作为一种进入 ARM 的方法。

谢谢。