This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK6748:C6748 LCDK 工程编译错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628201/ccs-tmdslcdk6748-c6748-lcdk-project-build-errors

器件型号:TMDSLCDK6748

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 CCS v5构建示例项目 facete_lcdk;CCS 给出了以下错误、即它找不到 cv.lib 和 cxcore.lib。  

我在 C6748_StarterWare_1_20_03_03 文件夹中找不到 CV.lib 和 cxcore.lib。 您能给我指出这2个库文件(cV.lib 和 cxcore.lib)的位置吗?  我是否需要单独下载?

请建议如何解决。

此致

Iqbal

下面粘贴了控制台日志错误:

"'构建目标:facete_lcdk.out'

....................................................................................................................................


错误#10008-D:找不到文件"CV.lib"
错误#10008-D:找不到文件"cxcore.lib"

........................................................................................................................................

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;"facetete_lcdk.out"不存在
  已构建
gmake:***[facetect_lcdk.out]错误1.
gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。

****构建完成****"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经找到了 CV.lib 和 cxcore.lib 文件。 问题已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您更新该主题。

    此致、
    Yordan