This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EVMK2H:无法在 EVMK2H 上重新启用 PSC 模块

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628226/linux-evmk2h-failure-to-re-enable-psc-module-on-evmk2h

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Linux

您好、香榭丽舍

客户无法重新启用所有 PSC 模块。  

他使用了 MCSDK 3_00_03_15、有一个名为 DO _PSC_cmd 的函数来控制 PSC

在  Uboot 中执行命令 PSC 15 di 以禁用 DSP CORE0模块时、仿真器无法连接到 DSP0。  

然后执行命令 PSC 15 en 以重新启用 DSP CORE0、但仿真器仍然无法连接到 DSP0。  

是否意味着 PSC 模块无法动态启用/禁用?

谢谢。

Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我看到您正在运行 MCSDK Linux。 但是、此版本非常旧。 您能否迁移到适用于 EVMK2H 的最新处理器 SDK Linux?

    此致、
    Yordan