This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:BZCZD80与 ZCZD72

Guru**** 2583625 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621071/am3354-bzczd80-vs-zczd72

器件型号:AM3354

大家好、团队、

有关 AM3354 BZCZD80和 AM3354 ZCZD72器件型号的快速问题:

  1. 我们可以互换使用它们吗?
  2. 它们是否有任何问题? 有什么区别吗?

我知道这两种器件都采用 ZCZ 封装、其 ARM 速度分别为800MHz 和720MHz。 请勿查找720MHz 版本的任何文档以查看它们是否引脚兼容。

B 版本是否反映器件版本?

此致、

Mizanur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、"B"版本为 SR2.1。 否则、这些器件完全引脚兼容、并且更换它们时不会出现任何问题。