This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:ADC1错误

Guru**** 2588555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628297/am4379-adc1-error

器件型号:AM4379

大家好、

我想知道如何使用 ADC1。

当 ADC0被用在同一设置时、它被正确转换。

但是、使用 ADC1不能按如下方式正确转换。

VDDA:1.5V
输入电压:720mV
转换后的值:0x3FF
SampleDelay:0x20

(1.5V/4096)* 0x3FF =(1.5V/4096)* 1023
= 374mV


VDDA:1.5V
输入电压:400mV
转换后的值:0x1FF
SampleDelay:0x20

(1.5V/4096)* 0x1FF =(1.5V/4096)* 511
= 187mV

该寄存器设置如下。

寄存器 设置
ADC1_CTRL 0x0000_0043
ADC1_CLKDIV 0x0007
ADC1_Stepen 0x0000_001E
ADC1_STEPCONFIG1 0x0004_0001
ADC1_STEPDELAY1 0x0000_0000
ADC1_STEPCONFIG2 0x000C_0001
ADC1_STEPDELAY2 0x0000_0000
ADC1_STEPCONFIG3 0x0014_0001
ADC1_STEPDELAY3. 0x0000_0000
ADC1_STEPCONFIG4 0x001C_0001
ADC1_STEPDELAY4 0x0000_0000

有人知道什么问题吗?

此致、

Sasaki