This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5534:ROM 存储器-保护、修改/+降低最大时钟速度

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621085/tms320c5534-rom-memory---protection-modification-lowering-max-clocking-speed

器件型号:TMS320C5534

您好!

您能回答几个简单的问题吗:

  1. ROM 存储器中对客户知识产权的保护级别是多少? 客户是否能够自行修改 ROM 内容?
  2. 客户可以将时钟速度降低到什么级别?
  3. 引导加载程序和 DFU 软件是否免费提供?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Bortosz

    1)这些设备上没有安全支持,因此不适合用于客户 IP 保护。 ROM 不可由客户修改。 还不支持自定义 ROM
    2)我们看到客户一直在运行32MHz,您计划运行的频率有多低?
    3)我们作为 CSL (www.ti.com/.../SPRC133)www.ti.com/.../sprabl7c.pdf 的一部分,对 ROM 和引导加载程序的软件支持。 这些是免费的。 每个说都没有显式 DFU 封装。

    注意您会看到引导加载程序文档中提到了加密和未加密的映像支持、但出于所有实际目的、加密的引导支持有限、因此不一定建议在考虑安全性的情况下用于新设计。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bortosz、

    2) on 2) C5534的 PLL 范围可以介于32kHz 至120MHz 之间。

    3) on 3) 引导加载程序源代码现在不可用、但如果您需要次级引导加载支持示例、 我们在源代码中提供了 SPI 闪存引导实现的示例代码。 截至 DFU (假设为 USB DFU 类)支持、当前引导加载程序确实支持通过批量从 USB 引导、但不支持通过 USB DFU 引导。

    此致、

    Ming