This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交叉编译 Linux 驱动程序

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628259/cross-compile-linux-driver

器件型号:AM3359

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI:

            AM335x 入门套件、处理器 RTOS 4.0.0.4、处理器 Linux 4.0.0.4

我喜欢使用 AM335x 入门套件控制 GPIB 器件。 我从 sourceforge.net/.../下载了 linux-gpib-4.0.4.tar.gz 软件包

在交叉编译/ insmod gpib_common.ko / ldconfig libgpib.so /运行 ibtest 应用程序后、在处理器 Linux 系统上一切正常。

但是、我不知道如何将同一个软件包移植到处理器 RTOS 系统上。

请提前告知、谢谢。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你不可能做什么。 这是两个完全不同的操作系统。 您可以选择在 Linux 下运行、也可以为 RTOS 编写自己的驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否建议一些基本的教程材料,说明如何为 RTOS 编写驱动程序? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、此论坛仅支持 TI 提供的 Processor SDK - Linux 和 RTOS。 此论坛不支持客户进行驱动程序开发。