This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:由 pinmux 工具生成的 CSV 文件

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620807/66ak2g02-csv-file-generated-by-pinmux-tool

器件型号:66AK2G02

您好!

我的客户使用 pinmux 实用程序为 pinmux 生成了 csv 文件。

processors.wiki.ti.com/.../TI_PinMux_Tool_v4

在 C1和 D1电池中、有一个术语"HHV"。 HHV 是什么意思? 我找到了 AM335x 的另一篇文章:

K2G 是这样吗? 如果是,复位的引脚是什么? 孔隙?

此致、
Naoki Kawada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Noki、

    是的、K2G 也是如此。

    [报价]如果是,复位的引脚是什么? 波尔 n ?[/引用]
    K2G 具有以下复位:
    RESETFULLn (W2)
    RESETn (W3)
    LRESETn (v2)
    孔 (Aa3)

    请参阅表4-23。 复位信号描述。 器件完全复位为 PON、RESETn (冷复位)和 RESETFULLn。 有关其他信息、请参阅表5-496。 K2G TRM 中的复位类型。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yodan、您好!  

    感谢您的回复。 是的、我读取 TRM 以了解复位类型、但仍不能清除哪些复位引脚会在内部导致 HHV 状态。 您能就此提出建议吗? 我在`m 的时候可能是 RESETFULLn、RESETn 和 porn。

    此致、
    Naoki Kawada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我认为这完全符合 Sitara 线程中的规定。 让硬件团队纠正/确认我的理解。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    HHV 状态由孔隙输入缓冲器控制。  

    此致、

    Bill