This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:无法在 GP EVM 上访问 USB 存储器件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM437X, AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620291/am4378-usb-storage-devices-not-accessible-on-gp-evm

主题中讨论的其他器件:TMDSEVM437XAM4376

您好!

我想通过将数据安装到采用 TI AM4376处理器的 TI Sitara 评估板上来读取和写入待机数据- TMDSEVM437X (www.ti.com/.../tmdsevm437x)

我尝试使用 fdisk -l 命令和此参考链接中的其他命令(linuxconfig.org/howto-mount-usb-drive-in-linux  )

但我无法查看/访问为安装 USB 设备而创建的目录中的任何文件。 有人能帮你解决这个问题吗?  

提前感谢。

Dhara。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您将 Pendrive 连接到哪个 USB 端口?
    您在 EVM 上运行的是什么软件? 哪个版本?
    钟摆式机型和制造商是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在将 Pendrive 连接到 EVM (TMDSEVM437X)上的 USB#1端口。

    我已经安装了 Linux SDK、可通过此链接获取(software-dl.ti.com/.../index_FDS.html)
    "TI-processor-SDK-Linux-AM437X-EVM-04.00.04-Linux-x86-64安装.bin"

    我尝试了2个 pendirve、但在检测 EVM 上的 pendrive 时、这怎么重要??
    SMI 公司,8GB pendrive (FAT32)
    旋转,4GB pendirve (FAT32)

    谢谢、
    Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试使用 USB1 (USB Type A 连接器、J13)。 默认情况下、USB0配置为 OTG 端口。 USB1是主机端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、我在上一个帖子中出错、我已尝试仅使用 USB 端口1。 J13- Tpye A USB 端口。

    当我在 EVM 中创建安装点并在该目录上安装 USB 时、它是空的。 我在 pendrive 中有一些文件、用于验证在创建的目录上安装这些文件后是否能够读取这些文件。

    但是、如果在 EVM 上未检测到钟摆制造商、了解它是否有任何意义?

    谢谢、
    Dhara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    为什么钟摆式支架没有安装??


    谢谢、
    Dhara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhara、

    请提供以下信息。

    1.附加完钟后的完整 dmesg 日志;
    2.显示如何安装和检查 pendrive 的命令和日志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我尝试在 EVM 上安装画笔驱动器时、请找到随附的日志文件。  e2e.ti.com/.../0636.usb_5F00_mount_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日志显示挂起的 VID:PID 为090c:1000、此器件不完全符合 MSC 协议。 您可以尝试不同的待决者吗?