This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA71XEVM:可在软件开发/测试阶段使用任何命令要求的仿真器(例如 QEMU)来仿真 J6?

Guru**** 2587085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633536/linux-dra71xevm-any-recommanded-simulators-e-g-qemu-can-be-used-to-simulate-j6-at-the-software-developing-testing-phase

器件型号:DRA71XEVM

工具/软件:Linux

作为标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xuejun、对 J6仿真环境的支持有限。 请联系您的 TI 代表、了解可用于访问此类功能的选项

    谢谢、
    Gagan