This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:BEAGLEBK eMMC 需要枚举为 mmcblk1

Guru**** 2568055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627194/linux-beaglebk-beaglebk-emmc-needs-to-enumerate-as-mmcblk1

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

您好、TI、

我们使用的是 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm 03.02.00.05和 Linux 内核版本4.4.32

此处、当不使用 SD 卡或在 SD 卡插槽中使用 WIFI SDIO 时、eMMC 会填充到 dev 目录中的 mmcblk0。 这会导致启用 WiFi 时出错

[49.197940] mmcblk0:错误-110正在发送状态命令、正在重试
[49.235110] mmcblk0:发送状态命令时出错-110、正在重试
[49.272837] mmcblk0:错误-110正在发送状态命令、正在中止
[49.278892] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 2791826

我们在 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm 04.00.04 和 Linux 内核版本4.9.28中观察到。 DEV 目录中的 eMMC 填充为 mmcblk1、在 SD 卡插槽中使用 WIFI SDIO 时、我们不会收到错误、WiFi 启用并连接时出现任何错误

请提供有关的信息、在  ti-processor-sdk-linux-am335x-evm 03.02.00.05中使用 Linux 内核版本4.4.32填充 eMMC mmcblk1