This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:内核访问外设

Guru**** 2573705 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627014/am5728-cores-access-to-peripherals

器件型号:AM5728

您好!

我希望在项目中使用 AM5728 Sitara 处理器。  

在第一步中、我想知道每个外设都是由哪个内核派生的、

例如、i2c1是由 DSP 或 cortex M-4内核派生的? 还是 cortex A-15内核?

我阅读了数据表和技术参考手册、但我没有找到。

我发现:

"IPU1子系统可用于一般用途

IPU2子系统专用于 IVA-HD 支持、不可用于其他处理"

请参阅参考资料或 TRM 部分了解这一点。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持、
    好的、我正在等待您的回复。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yordan:
    有什么想法吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间、但我们周末不工作。

    无论如何、您可以通过 AM5728器件中的任何内核来驱动大多数外设、因为您注意到只有 IPU2完全专用于 IVAHD 子系统。

    例如、您可以驱动 I2C、GPIO、SPI、McASP 等。 通过 ARM、DSP 或 IPU1。

    通常、如果您使用 Linux、则可以通过 ARM 内核驱动大多数外设。 如果您运行 RTOS、则会更加灵活、并且您可以从 DSP 内核驱动大多数外设。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、
    如果有任何更确切的信息、请在此处发布。
    谢谢。