This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3LA:用于单个16位 DDR3存储器的输出阻抗

Guru**** 2586755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631650/tda3la-output-impedance-for-single-16bit-ddr3-memory-use

器件型号:TDA3LA

大家好、  

TDA3x SoC DM (ABF)状态:

表5-10. LVCMOS DDR DC 电气特性

2个32位 DDR3内存设备的输出阻抗(驱动强度)。 用于1x 16位 DDR 连接是否会对输出阻抗产生影响?

非常感谢、

Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thorsten:

    我已将您的问题转交给 DDR 专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TDA3 DM 表8-3提供了针对关键 SoC 电源域的建议 PDN 参数。 对于 VDD_DDR 域、在频率<= 100MHz (小于或等于)时、最大目标阻抗显示为200m Ω。 这些建议的 PDN 指南与 TDA3 EVM 和8层 PCB 布局上实现的性能保持一致。 对于实现 x16b 与 x32b 总线宽度、没有给出放宽。 数据总线宽度减小可能会略微降低 IO 开关电流、但内核 EMIF 电路和电流消耗保持不变。

    TDA3 15x15 LPDDR2 EVM 电源完整性分析报告中提供的额外频率点仅用于说明 PCB 的 VDD_DDR PDN 性能。 DM 表8-3单个频率下的 VDD_DDR 目标阻抗就足够了。