This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2L06:Linux 中的 KeyStone II SERDES 参考时钟配置

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620987/linux-66ak2l06-keystone-ii-serdes-ref-clock-configuration-in-linux

器件型号:66AK2L06

工具/软件:Linux

您好!

我有一个使用125MHz 作为 SERDES 参考时钟的定制板、该时钟不同于 EVM (156.25Mhz)。

它通过修改的 keyston_SerDes.c 文件在 uboot 中工作以创建新的 ks2_gbe_serdes.bin、但我在 u-boot 目录中找不到.bin 文件、我希望将该文件放在/initrd/lib/firmware 中以便 Linux 启动。  

是否有人知道文件的生成位置以及 Linux 如何加载固件?

谢谢、

KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev