This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:BOOTCOMPLETE 引脚状态

Guru**** 2585825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635104/tms320c6678-bootcomplete-pin-status

器件型号:TMS320C6678

尊敬的团队:

如果只有 corepac0处于活动状态且所有其他引脚未处于活动状态、c6678中的"BOOTCOMPLETE"引脚的状态将是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    阅读第2.2.1节:上电复位后的初始化过程
    "当所有内核的 BOOTCOMPLETE 寄存器中的引导完成位置位时、BOOTCOMPLETE 引脚变为高电平"

    此致、
    Yordan