我们的定制板使用 DRA742并 通过 QSPI_1连接到 QSPI 闪存(STMicro N25Q128)。 在较旧的 BSP 版本(7.04.00.03)中、在我修改 DTS 文件和 ti-QSPI.c (更改 STMicro 的 quad_read 设置)后、我通常可以访问闪存并使用 QSPI 引导。 但是在我使用新的 BSP 版本(3.02.00.03)之后、我无法正常访问闪存、即使我修改了 DTS 文件和 ti-QSPI.c
最后、在 SPI_FLASH_scan ()中禁用"set_quad_mode()"后、我可以正常访问闪存 在我通过"SF"命令将 MLO 和 u-boot.img 写入闪存后、我将引导模式切换到 QSPI 引导、但引导失败。
日志显示=> e2e.ti.com/.../0601.QSPI_5F00_BOOT.txt
是否存在用于新 BSP 版本(3.02.00.03)的新 QSPI 引导方法? 错误消息是什么意思?
此致、
肖恩