This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:DDR3软件调平失败

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628246/am3359-ddr3-software-leveling-fails

器件型号:AM3359

大家好、

我的客户使用"DDR3_SLAVE_RAGE_auto.out"、所有返回值为0、如下面的控制台所示。

如果 PHY_INOP_CLKOUT  = 0、则返回0以外的值。

是否有人知道"DDR3_SLAVE_RA比_SEARCH_auto.out" 返回0的原因?

=================== console==================================

[CortxA8]

从 电子表格中输入 PHY_INOP_CLKOUT 值(0或1)

1

 

以十六进制输入种子 RD_DQS_SLAVE_RA比 值、以搜索 RD DQS 比率窗口

40

 

以十六进制输入 Seed FIFO_WE_SLAVE_RA比 值、以搜索 RD DQS 门窗口

114

 

在十六进制中输入 Seed WR_DQS_SLAVE_RA比 Write DQS Ratio 值以搜索 Write DQS Ratio 窗口

78

 

(小部分

          从器件比率搜索程序值为...

(小部分

参数                      MAX | MIN | Optimum | RANGE       

(小部分

DATA_PHY_RD_DQS_SLAVE_RA比   0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000

DATA_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RA比  0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000

DATA_PHY_WR_DQS_SLAVE_RA比   0x000 | 0x000 | 0x000  

DATA_PHY_WR_DATA_SLAVE_RA比  0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000

(小部分

RD_DQS_RANGE = 0

FIFO_WE_RANGE = 0

WR_DQS_RANGE = 0

WR_DATA_RANGE = 0

 

已找到最佳值!!

 

(小部分

          从器件比率搜索程序值为...

(小部分

参数                      MAX | MIN | Optimum | RANGE       

(小部分

DATA_PHY_RD_DQS_SLAVE_RA比   0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000

DATA_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RA比  0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000

DATA_PHY_WR_DQS_SLAVE_RA比   0x000 | 0x000 | 0x000  

DATA_PHY_WR_DATA_SLAVE_RA比  0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000

(小部分

最好的农家

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布电子表格。 您的主振荡器频率是多少?