This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:内核引导问题

Guru**** 2586345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634675/linux-am3352-kernel-boot-issue

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

大家好、

        我们制作了一个具有 AM3352 处理器、1GB DDR3和512MB NAND 闪存的定制板。 我们使用的是 AM335x-EVM-Linux-RT-SDK-src-04.00.04.00.04.tar.xz 和 Arago-base-tisdk-image-BeagleBoard.ubi。我们在 NAND 闪存中编译并刷写了 Linux、文件系统和 DTB。 我们配置了 console=ttyO2、115200n8。

当我们给出 run nandboot 时、会出现以下问题。

=>运行 nandboot
正在从 nand 引导...

NAND 读取:器件0偏移量0x80000、大小0x40000
262144字节读取:正常

NAND 读取:器件0偏移量0x200000、大小0x800000
8388608字节读取:正常
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8fff2000,结束位置8ff75d... 好的

正在启动内核...

我们使用的是

U-Boot 版本

版本= 2017
PATCHLEVEL = 01

Linux 版本

版本= 4
PATCHLEVEL = 4
子电平= 41

文件系统

arago-base-tisdk-image-BeagleBoard.ubi

此致、

Avinash N