This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:通过 EDMA 实现 UART 外设同步。

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628046/tms320c6746-synchronization-for-uart-peripheral-through-edma

器件型号:TMS320C6746
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

您好!

为 UART 设置 EDMA3传输时、是否总是需要同步传输?

在 这种情况下、AB 同步是否会效率低下?

此致

Parul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    共享您使用的 SDK?
    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 UART 的 EDMA 传输、您可以使用同步以及 AB 同步、正如您在目录路径 pdk_omapl138_1_0_1_1\packages/ti\drv\uart\src\v0中的 UART_v0.c 的 Processor SDK RTOS UART 驱动程序实现中看到的那样。

    对于较小的数据传输、您可以使用同步、但在较大的缓冲区中移动数据时、您应该更喜欢使用 AB 同步传输。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Rahul