This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:USB2.0速度配置

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620257/am4378-usb2-0-speed-configuration

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件:AM4372

您好!

我对 AM437x USB (主机)有疑问。

我的客户想要将 USB 的速度固定为高速、全速或低速。
我们正在检查 AM437x TRM、但找不到任何寄存器详细信息。

从 AM437x TRM (spruhl7g)第2536页"16.1简介、
我们似乎需要 NDA 来获取更多信息。
那么、我应该联系当地的 TI FAE 吗?

或者、如果有任何有关将 USB 设置为固定速度的信息、请告诉我。

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、AM437x USB 文档访问受到限制。 有关详细信息、请参阅此主题: e2e.ti.com/.../601660
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢你的答复。
    我知道我们需要 NDA 才能获取更多信息。

    顺便说一下、现有的 Linux USB 驱动程序是否支持这些命令
    哪个选项可以从 termimal (ex.TeraTerm)修复 USB2.0的速度?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="g..."]

    我对 AM437x USB (主机)有疑问。

    我的客户想要将 USB 的速度固定为高速、全速或低速。
    我们正在检查 AM437x TRM、但找不到任何寄存器详细信息。

    [/报价]

    据我所知、AM437 USB 主机是 xHCI 控制器、它没有用于控制速度的寄存器位。 速度由枚举协商决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bin、

    感谢你的答复。
    我明白了。

    顺便说一下、USB (设备)是否有用于控制速度的寄存器位?或者它与 USB (主机)相同?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以强制 USB 设备模式的速度。 请在 arch/arm/boot/dts/am4372.dtsi 中搜索"mkum-speed"、您可以在电路板 dts 文件中覆盖它。