This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA750:音频采样率

Guru**** 2569015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627200/linux-dra750-audio-sampling-rate

器件型号:DRA750

工具/软件:Linux

各位专家、您好!

我们的定制电路板没有编解码器芯片、即 CPU DAI 执行环回测试(例如:mcasp3 axr0、TX short mcasp3 axr1、Rx)。

J6/J6eco 能否在3.02.00.03 GLSDK 上支持编解码器的情况下以32K/42K 采样率工作? (我使用 dummp 编解码器 bt-sco.c、但它仅支持8k/16k)

BRS

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    查询已发送给专家征求意见。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    是的、McASP 驱动 程序支持多个采样率、其中32kHz 是其中的一个。 42kHz 不是标准的、不受驱动程序支持。

    由于回送测试用于实验目的(我认为)、请尝试将32kHz 采样率添加到支持速率的虚拟代码列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Misael:

    非常感谢

    BRS
    路易