This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:QT 应用程序 QComboBox 不工作。

Guru**** 2591770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628317/linux-am5728-qt-application-qcombobox-not-working

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

我正在为基于 TI EVM AM5728的定制硬件开发基于 QT 的 GUI 应用、我用于交叉编译的处理器 SDK 是 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04-linux-x86-Install.bin。  我使用了 QPushButtons、QLineEdit、QLabel,它们都工作正常,但 QComboxbox 和 QRadioButton 项目选择不工作(当我们选择项目时,它们会被挂起)。 我使用的显示系统是 wayland eglfs。 相同的应用小工具 QComboxbox 和 QRadioButton 在我的开发主机(即 Ubuntu 14.04 LTS)中工作正常。 请在这方面帮助我。

谢谢、此致

        vaishnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    vaishnav、您好!

    请按照 此帖子中的建议使用触控交互设计。

    此致、
    Kemal