This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:I2C5问题

Guru**** 2586355 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634910/linux-am5728-i2c5-issues

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、我正在尝试在我的 am5728板上启用 i2c5。 我在 DTS 文件中添加了以下内容。 但是、我仍然看不到 i2c-5出现在/dev/dev 下。


i2c5_pins_default:i2c5_pins_default{
pinctrl-single、pins =<
0x54 (PIN_INPUT | MUX_MODE7)/* i2c5_sda *
0x50 (PIN_INPUT | MUX_MODE7)/* i2c5_SCL *
>;
};


i2c5{(&I)
状态="正常";
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&i2c5_PINS_DEFAULT>;
时钟频率=<400000>;
};

我还看到引脚多路复用-引脚文件显示了我的 i2c5引脚多路复用以实现正确操作。

 > CD /sys/kernel/debug/pinctrl/4a003400.pinmux

> cat pinmux 引脚

这表明:

引脚20 (PIN20):4807c000.i2c (GPIO 未声明)功能 i2c5_PINS_DEFAULT 组 i2c5_PINS_DEFAULT
引脚21 (PIN21):4807c000.i2c (GPIO 未声明)功能 i2c5_PINS_DEFAULT 组 i2c5_PINS_DEFAULT

当我转到/dev/dev 查看其中存在哪些 i2c 器件时、我可以看到 i2c-0、i2c-2、i2c-4。 我看不到 i2c-5。 请告诉我可能会遇到什么问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eeshan、

    由于 i2c 分度从 i2c-0开始、这意味着第5条 i2c 线将变为 i2c-4。

    此致、
    Kemal