This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EVMK2H:如何确定在启动时加载的驱动程序。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628370/linux-evmk2h-how-can-i-determine-drivers-being-loaded-at-boot-up

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Linux

您好!  

我需要确定系统启动时当前加载的驱动程序。 此外、我还可以使用系统中当前运行的服务、以及如何停止启动时不需要加载的驱动程序? 并停止服务初始化? 此工作的主要目标是缩短系统启动时间。

此致

Sheraz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要检查 arch/arm/configs/tisdk_k2hk-evm_defconfig 文件。 使用 y 设置的模块、例如:
    CONFIG_KEYBOARD_GPIO=y
    CONFIG_INPUT 键盘=y
    CONFIG_SERIAL_8250=y
    CONFIG_I2C_CHARDEV=y

    直接加载到内核映像(zImage)中、并在器件启动时加载。 设置为 m 的模块构建为模块、用户需要在器件引导后手动对其进行烟雾处理。

    您还可以看到哪些模块使用 lsmod 命令直接加载。

    此致、
    Yordan