This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:PCIe 速度

Guru**** 2585925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620706/tms320c6657-pcie-speed

器件型号:TMS320C6657

您好!

我计划使用 TMDSEVM6657LS EVM 板、 我对 PCIe 外设及其数据传输速率有疑问。 我已经阅读了一些 TI 手册、其中建议 PCIe 外设以2.5Gbit/s 的速度传输数据的时钟频率为100MHz。 我想知道具有100s MHz 参考时钟速度的 PCIe 外设如何在 GHz 范围内传输数据? 此外、当我在不同的 PCB 板上使用该外设时、我是否应该确保我所连接的 PCB 板能够处理2.5GHz 的频率?

谢谢、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    我已将此内容转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    PLL 将100MHz 参考时钟与 SERDES 以2.5GBaud 或5.0GBaud 运行所需的速率相乘。  是的、两个连接的器件必须能够以这些速度运行。

    Tom