This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:Linux SDK 在 Ubuntu 16.04 LTS 上不工作

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627210/linux-omap-l138-linux-sdk-is-not-working-on-ubuntu-16-04-lts

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Linux

您好,

我已在 Ubuntu 16.04 LTS 上安装了 ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.00.04-Linux-x86-Install.bin。

安装后,我尝试通过提供命令-> make linux 来编译 Linux 内核,但它给出了错误:make:***没有规则使目标'linux-dtbs'需要。 停下。

因此、请为该问题提供解决方案建议。

此致、

Ashok Wakode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashok、

    您是否已将交叉编译器文件夹导出到路径变量?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BR、
    每当您执行./setup 脚本时、脚本都会自动执行、这是我在 Sitara SDK 方面的经验。
    我仍将检查路径变量。
    Ashok