This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:GStreamer QP-max-I 属性

Guru**** 2586805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633032/linux-am5718-gstreamer-qp-max-i-property

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

您好、香榭丽舍

我正在评估下面的 GStreamer 流水线。

 ducatih264enc bitrate =1024熵编码模式=1 QP-max-i=40 QP-min-i=26 profile =main level=LEVEL-51

我将 QP-max-I 的值从30更改为40、但它似乎无效。
那么、您能告诉我如何启用该属性吗?

此致、
J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否尝试将速率控制参数预设为用户定义。
    我还建议您查看有关编码器参数的 h264enc 用户指南。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

    感谢您的快速回复。
    请告诉我从哪里可以获得用户指南?

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在此处查看:
    git.ti.com/.../docs

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了 URL、并在下面看到一条消息。

     此文件太大、无法在合理的时间内呈现、请尝试查看原始数据

    我不确定如何查看原始数据。

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以尝试右键单击并"将链接另存为"。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

    我可以从 git.ti.com/.../master 获取这些文档。
    非常感谢您的帮助。

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处还讨论了 gstreamer 属性:
    e2e.ti.com/.../633680

    BR
    玛格丽塔