This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:将 nRESETIN_OUT 引脚用作输出时出现问题

Guru**** 2569935 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626939/am3354-problem-using-nresetin_out-pin-as-output

器件型号:AM3354

您好!

我对 AM335x nRESETIN_OUT 引脚有疑问。

我的客户正在尝试使用此 nRESETIN_OUT 作为重置外部器件的输出。
但在热复位失效后、nRESETIN_OUT 信号电平约为0.3V、从不变为高电平(3.3V)。
因此外部器件永远不会从复位状态释放。

在客户电路板中,nRESETIN_OUT 引脚从外部上拉(10kohm) 至3.3V。

在 AM335x TRM (spruh73p)第1237页"8.1.7.4.11热复位输入/复位输出(nRESETIN_OUT)"中、
它说:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
nRESETIN_OUT 输出缓冲器配置为开漏;因此、
需要一个外部上拉电阻器。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

它说 nRESETIN_OUT 输出缓冲器是漏极开路、因此我们认为它将是高电平(3.3V)
在热复位失效后由外部上拉电阻器提供。
这个问题可以考虑什么因素?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您如何配置 nRESETIN_OUT 引脚?
    请参阅原理图检查清单:
    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Schematic_Checklist
    和 AM3354勘误表文档。 您是否考虑过这一点?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢你的答复。

    是的、我们会考虑您所附的检查清单。
    正如我在上述帖子中所说、我们使用 nRESETIN_OUT 终端作为输出、仅用于复位外部器件。
    因此、我们不会将 nRESETIN_OUT 用作双向复位信号。

    nRESETIN_OUT 端子通过外部10k Ω 电阻上拉至3.3V 并连接至外部器件。
    nRESETIN_OUT 未连接任何其他内容。

    顺便说一下、我们必须使用外部开漏缓冲器、如 TRM (spruh73p) page.1236
    "图8-21用于 nRESETIN_OUT 的外部缓冲器"?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何电容器也连接到 nRESETIN_OUT? 如果 nRESETIN_OUT 为0.3V、您能否确认验证器件如何退出热复位?

    nRESETIN_OUT 是真正的开漏缓冲器、需要在电路板上使用外部上拉电阻器。

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    感谢你的答复。

    我向我的客户询问了您的问题。

    >是否有任何电容器也连接到 nRESETIN_OUT?
    它们正在连接选项的 push-botton (目前不使用)和
    也可能连接了电容器。
    他们将检查电容器是否已连接。

    因此、我要求客户从 nRESETIN_OUT 线路中移除按钮和电容器
    并检查问题是否会得到解决。

    >如果 nRESETIN_OUT 为0.3V,您能否确认如何验证器件是否退出热复位?

    他们只是检查 nRESETIN_OUT 是否会变为3.3V。
    如上所述、nRESETIN_OUT 从外部上拉至3.3V、
    因此、如果电压上升到3.3V、他们会认为热复位被置为无效。

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    我还有其他有关 nRESETIN_OUT 的问题。

    在 AM335x TRM (srcuh73p)第1236页的"图8-20 PORz"中、
    它说:
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    (1)未定义 nRESETIN_OUT (可驱动为低电平或上拉为高电平)
    直至所有电源完全斜升。
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    似乎需要为要定义的 nRESETIN_OUT 提供所有电源。

    在客户电路板中、电源不会提供给 VDDSHV3/VDDSHV4/VDDSHV5
    因为它们不使用由 VDDSHV3/VDDSHV4/VDDSHV5供电的外设。
    但是、当他们更改电路板以向 VDDSHV3/VDDSHV4/VDDSHV5供电时、
    nRESETIN_OUT 信号问题已解决。

    那么、是否必须为要定义的 nRESETIN_OUT 提供所有电源?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使外设未使用、也需要为电源轨供电。 如果将其保持浮动、则器件的运行范围超出器件的运行范围。 客户指出的行为是预期的-如果没有正确的电源、nRESETIN_OUT 功能将不起作用。

    此致、Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致、
    G.F.