This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:TDA2xx、支持 VIN2A 和 I2C5上的 AR0132

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619967/tda2sx-tda2xx-to-support-ar0132-on-vin2a-and-i2c5

器件型号:TDA2Sx

大家好、

是否有人知道如何使用 VIN2A 和 I2C5来支持 AR0132? 关于块时钟、PINMUX 等。

我的 VSDK 版本为2.9、我在所有内核上使用 BIOS。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该问题已转交给专家。

    此致
    露西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucy、
    现在、我已经从 Capture link 捕获到了帧。 但有效载荷全部为零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucy、
    您能否帮助确认应配置哪些 VIP 参数(例如数据格式、同步极性等)以适应 AR0132传感器。
    AR0132将12位数据连接到 VIN2A 位[0-11]、VSYNC 和 HSYNC 都连接到右侧端口。
    谢谢。