This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:VDHL 中的 EDMA 控制器仿真

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635043/processor-sdk-am335x-edma-controller-simulation-in-vdhl

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

我刚刚开始编写一个 VHDL 实体、该实体模拟集成在 AM335x 中的 EDMA 控制器。 我希望能够模拟应用和 DMA 控制器共享 RAM 的操作、或者更精确地模拟其传输控制器上的 RAM 操作。 参数集应按实际 EDMA 控制器的方式进行更新。 当 dst 地址与之相关时、应该可以更新传输中的另一个 EDMA 参数集。 此外、还应支持完成和中间链。 无需链接。 实体只能模拟而不能合成。

在开始这项工作之前、我想问是否有人知道 VHDL 中现有的可用源是关于 EDMA 的?

THX 的相关内容、

Peter Reitinger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们没有此类信息。