This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:如何在 GP EVM 上使用 IDK 引导加载程序

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628021/rtos-am5728-how-to-use-idk-bootloader-on-gp-evm

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们的设计参考了 EVM5728。

我们可以运行 EVM5728的引导加载程序。  

但我想知道如何运行 idkAm5728的引导加载程序。我已经尝试过,但没有通过 UART 打印的内容。

我尝试 使用 CCS 运行 idkAm5728的 SBL.out、它可以很好地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘了说、我们需要使用 VPS 示例、该示例只能使用 idkAM5728进行构建。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现 SBL_main.c 中的函数 SBL_Configure_AVS ()将解决此问题。
    您需要将 boardId 从1更改为2。